This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:微掺杂器图

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544298/awr1843boost-microdoppler-graphs

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我正在使用 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM。 我可以在 mmWave Studio 中获取微掺合器图。 我尝试在 MATLAB 中获得类似的图、但我无法做到。 我的问题是:我有超过 500 个数据集(它们是原始数据)。 我是否可以访问 mmWave Studio 用于捕获微掺合器图的代码? 我想使用自动化批量捕获和保存这些图。 请帮我解决这个问题。 谢谢你。

此致、

Zahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    mmWave Studio 处理代码无法在公共域中提供。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh

    感谢您的答复。 我想弄清楚如何在 mmWave Studio 中获取微多普勒图、如后处理部分所示。 是否无法访问仅输出微多普勒图的代码? 请告诉我。

    此致、

    Zahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid、遗憾的是不能、我们无法在公共场合共享微多普勒代码。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh

    对于如何在 MATLAB 中获取此图、您有什么建议吗? 我已经尝试了几个星期,但还没有找到任何东西。 请帮帮我。 非常感谢。

    此致、

    Zahid Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关您希望了解哪个特定图的更多详细信息? 或许举个例子吧? 我可以尝试相应地帮助您。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 我正在尝试获取无人机微掺合器特征色谱图。 我添加了 mmWave Studio 的示例图。 我想在 MATLAB 中得到相同的图、但我无法做到。   我还不能在黄线的背景,即在上面和下面,在 MATLAB 中获得图案。  

    此致、
    Zahid



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是距离多普勒频谱吗? 您需要先对样本采集 FFT,然后对线性调频脉冲进行扫描,以获得距离 — 多普勒频谱。 无法进行过多注释、因为我看不到您选择了哪个 mmWave Studio 绘图选项。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个微多普勒图。 这是 在 mmWave studio 中进行后处理后、通过在微掺杂器部分输入距离区间获得的图形。  我需要在 MATLAB 中创建与 mmWave Studio 中相同的图形。 然后、我会使用自动化将原始数据转换为图形并进行保存。

    此致、

    Zahid Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好理解。 让我检查一下、然后返回给您。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zahid、它只是将给定距离库的多普勒频谱堆叠并跨帧绘制出来。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    感谢您的答复。 但是、我无法在 MATLAB 中获得类似的图。 是否可以直接访问示例代码? 或者、是否有它的示例代码? 请告诉我。

    此致、
    Zahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahid:

    我不知道有任何相同的示例代码。 区别可能来自线性调频脉冲沿线使用的窗口化函数、这是您可以尝试的吗?

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    是的、不幸的是、我尝试了所有方法、但无法获得正确的图形。  为清楚起见、我只需在 mmWave Studio 和 MATLAB 中将我的手放在雷达前、即可共享我捕获的数据。 如果有用、我还可以分享我使用的代码。 感谢你的帮助。  

    实际上、我通过编辑 GitHub 存储库中的代码得到了微多普勒图、为方便起见、我在这里添加了链接。

    “ https://github.com/Xiangyu-Gao/mmWave-radar-signal-processing-and-microDoppler-classification/tree/main “

    此致、
    Zahid Kaya


        


    第一张图像来自 MATLAB、第二张图像来自 mmWave Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahid:

    您能帮助我了解这方面的最终应用吗?

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    当然!  我有使用无人机/无无人机记录的原始数据。 我会将这些数据汇编成一张光谱图、并将其用于无人机存在的机器学习。  

    此致、
    Zahid