This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:有关 LM35 传感器的可追溯性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549750/lm35-traceability-about-lm35-sensor

器件型号:LM35


工具/软件:

您好! 我在巴西的 Cristofoli Biossegurança ó n 公司工作、我们需要了解 LM35DZ 传感器的可追溯性、以及组件的批号是否为原装。 我们在其中一个产品中使用此传感器、每年约 20k 个。 我可以将图像发送到哪个电子邮件地址? 我的电子邮件是 carlos@cristofoli.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    根据批号、您是指 LM35 的包装盒标签上的标记还是顶部标记? 不管怎样、这些都是合法的。 我会很快向您发送一封电子邮件、我们可以通过电子邮件继续此对话、这样您就可以向我发送您的图片、并在公共论坛上提出您觉得不舒服的任何问题。 我将继续、关闭该主题。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Alex、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlos

    我已回复您的电子邮件。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。