This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如果配置使用高级帧配置、如何解析原始 ADC 数据?

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545667/iwr6843isk-if-the-configuration-uses-an-advanced-frame-config-how-should-i-parse-the-raw-adc-data

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好、

我正在使用 OOB 演示通过 DCA1000 从 IWR6843ISK 捕获原始 ADC 数据。 如果配置使用高级帧配置、如何解析输出数据?

谢谢  

此致

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    很抱歉、延迟的回复。 使用高级帧配置时、使用 DCA1000 解析 ADC 数据不会改变。 保留相同的格式。 高级帧配置仅在每帧中引入更多数量的突发、每个突发将包含配置定义的线性调频脉冲数

    此致