This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:构建低功耗模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545990/iwr6843isk-building-low-power-mode

部件号:IWR6843ISK
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我当前正在尝试按照 《xWR6843 低功耗模式用户指南》中概述的步骤 为 OOB 演示 iwr684k 实现低功耗模式。 根据该指南、您应该修改 mmw.h 文件。 但在我的例子中、没有 mmw.h 文件。 我在 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw中 只有 mmw_mss.h、mmw_dss.h 和 mmw_config.h

我是否应该修改 mmw_mss.h?
是否有人以前已经实施过这些措施、并可以分享一些提示或指出与指南中所述内容不同的任何步骤?

提前感谢!

此致、
Keyvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyvan:

    很抱歉、延迟的回复。 以下链接的雷达工具箱中已提供了使用 IWR6843 的低功耗演示

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Fundamentals\xWR6843_xWR6843_TI\SDK Low_Power_Modes src

    您可以直接使用它

    此致