This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:配置 IWR6843AOP、以在呼吸时检测胸部运动

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549003/iwr6843aopevm-configuring-iwr6843aop-for-detecting-chest-movement-while-breathing

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPIWR6843IWRL6432

工具/软件:

您好、
我将 IWR6843AOP 与“开箱“演示一起使用、以便将其与 ROS2 配合使用。 我正在尝试检测呼吸时的胸部运动等微小运动。 我知道.cfg 文件需要使用线性调频脉冲参数进行配置。 是否有任何示例或参数调优指南可以实现这一目的?

我曾尝试使用毫米波传感估算器对其进行调优、但到目前为止没有运气。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在雷达工具箱中的以下位置使用 IWR6843 检查生命体征演示

    Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs_With_People_Tracking

    此位置提供了二进制和线性调频脉冲配置。 请注意、本演示不提供源代码

    您还可以考虑在以下位置使用 IWRL6432 实现生命体征演示。 此演示包含源代码和配置

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    此致