This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:TLV7 的标准(SNR/噪声侧信息)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546857/iwr6843isk-criteria-for-tlv7-snr-noise-side-info

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好:

我将 IWR6843ISK 与默认固件配合使用、并通过 USB COM 端口将数据流式传输到笔记本电脑。  附件是我的.cfg。  如您所见、 作为一个实验、CFAR db 设置得很低。

使用这些设置、每帧报告大约 10-15 个对象。   我注意到、在这种情况下、不会为每个对象报告边信息。  这已通过逐字节分析原始馈送得到确认;确实侧信息仅存在于部分对象中。

然而,当我把 cfar db 设置恢复到 15 时,我得到 大约 4-8 个 对象每帧和几乎所有(也许 95%)的对象都有侧面信息。

我只是想澄清什么驱动一个对象是否有附带信息;这个信息是有用的歧视。  如上所述、上下文是默认固件、即直接流式传输设置。

提前感谢。

e2e.ti.com/.../6843_5F00_2d.cfg  e2e.ti.com/.../20250730_2D00_011334_5F00_objects_5F00_side.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是开箱即用演示吗? 通常的点云 TLV 呢? 您是否发现有任何不符之处?