This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:后处理

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550465/awr2243-post-processing

器件型号:AWR2243


工具/软件:

  

你(们)好  

我正在使用 AWR2243Boost +DCA 1000 进行室内数据收集。 我在热图上看不到任何目标响应、可以预期  2D FFT 热图 显示了一个靠近的强点 0 范围和 0 速度。  线性调频脉冲斜率为~35MHz GHz/µs μ s、起始频率为 77GHz。 有人能告诉我这里缺少什么吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否分享您的文本环境详细信息

    E. Shareef