This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:内部时钟校正

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550423/fdc2214-internal-clock-correction

器件型号:FDC2214


工具/软件:

我有一种依赖于 FDC 2214 内部时钟的设计。 未来、我可能会根据数据表中的建议集成外部时钟。

同时、内部时钟的温漂是否是最大的问题? 此系统将在室外运行、环境温度范围很广 (–40°C 至+30°C)。

该设计包含热敏电阻 — 该热敏电阻是否可用于基于软件的补偿?

如果有人对内部振荡器和外部振荡器之间的差异有一定的了解、那将是难以置信的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    有关内部时钟漂移、请参阅数据表中的图 6-8。

    关于您有关使用热敏电阻进行软件补偿的问题、可以这么做、但我们没有可用的示例。

    我们没有使用内部振荡器与使用外部振荡器的数据比较结果。 通常、使用外部振荡器可提供更好的性能。

    谢谢您、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完美的,谢谢你 Chase。 我完全错过了数据表中的那个信息。