This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何创建空的工程模板

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549087/awr1642boost-how-to-create-an-empty-project-template

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642IWR6843AWR1843

工具/软件:

因此、我想重写代码示例、该示例目前仅适用于 awr1642 的 6483、如何获得空的工程模板? 由于 rthe create new project 不显示此选项、因此我被迫导入开箱即用 MSS 和 DSS

我也不熟悉 TI CCS 环境,您通常如何开始新项目,是通过导入项目从现有模板开始我想知道工作流程如果一些高级工程师或任何熟悉 TI 生态系统的人能提供帮助,我真的很感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们建议从现有的 CCS 工程规范 (例如 OOB MSS 和 DSS)开始、并针对您的用途进行修改。

    如果您从已经具有 CCS projectspec 的 xWR6843 演示开始、则应从修改 8643 工程规格开始。

    请注意、AWR1642 是一款旧器件、只为它提供有限的支持。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了替换以下 IWR 文件之外、修改项目规范还应该做些什么? 就像我想知道我们如何准确地做它,因为没有预构建的模板,因为我想 6843 的远距离示例工作我的 1642 由于我的公司严格的要求. 是否有更简单的方法来更改文件、或者我应该仔细阅读两个代码并进行更改、因为 1642 没有 L3 RAM 等?

    ~/workspace_ccstheia/long_range_people_det_6843_dss/targetConfigs$ ls
    IWR684.ccxml readme.txt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远距离 6843 示例是什么?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、请确保在这些工程规格中使用 CCS 12.xx。 我认为他们不能与新的 CCS20 配合使用

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此 Snip 提供了远距离示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢
    我现在使用的是 CCS 12 ,所以如果我想开始编码,那么 mmwavesdk 示例是我唯一的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道您打算将 6843 演示移植到 1642 的原因。 1642 器件只有 2 个 Tx 天线、而 6843 上只有 3 个。 如果 long_range_people_det 使用 3Tx、则您将无法轻松地将演示移植到 1642。 您应考虑使用 AWR1843 器件

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有我的公司要求我这样做,我的意思是我必须重新创建一个类似的功能使用 2 天线或 1642 上,他们相信我们可以这样做,我的意思是功能明智我必须得到类似的工作我的 1642 这样我可以把这(6843 长距离)作为参考代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    我建议在以后的问题中使用以下内容创建新主题  

    器件型号:IWR6843

    主题:移植远程人员计数

    更熟悉此应用程序的团队将告知您这是否可行

    谢谢你
    Cesar