This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TMCS1100:TMCS110x 低电流测量

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551424/faq-tmcs1100-tmcs110x-low-current-measurement

器件型号:TMCS1100


工具/软件:

我是否可以使用 TMCS110x 来测量接近 0A(几十 mA 范围内)的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMCS110x 系列受其测量电流大小的限制。 两个主要原因是偏移误差和噪声密度。 在尝试确定它们可以使用这些器件测量的电流水平时、应检查以输入为基准的失调电压误差和以输入为基准的噪声密度。

    以下图像来自 TMCS1100 数据表。 可以看到、 失调电压误差在 40 –60mA 范围内、 噪声密度在数百 uA 范围内。