This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1:偏移问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543623/ldc5072-q1-offset-problem

器件型号:LDC5072-Q1


工具/软件:

您好、先生、

我们目前正在开发一个基于 Texas Instruments 参考设计的电感式位置传感器项目。 我已经完成了原理图和 PCB 布局。

在测试过程中、我们观察到 SIN+和 SIN–信号的振幅不对称、这表示 SIN+和 SIN–之间存在偏移问题。 同样、COS+和 COS–信号之间存在偏移问题。

我附上了显示失调电压误差的波形。 请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    感谢您联系我们、很遗憾听到您遇到了问题。

    对于预期运行、激励线圈和接收线圈之间不应直接耦合。
    激励线圈和接收线圈之间的耦合只能通过目标的磁场发生。

    我们发现、进出接收线圈的 PCB 布线会导致激励和接收线圈和/或其布线之间产生不对称的直接耦合、从而产生偏移。 我们发现、最好 使  进出 LDC 和线圈的布线的几何形状和布线尽可能对称。

    一个“黑客“不是 为了尽量减少耦合、而是通过添加小电容来平衡线圈之间的耦合。
    如果励磁和一个 Rx 线圈馈电迹线之间直接耦合、通过在两条迹线之间添加一个非常小的电容器、可以通过引起与另一个 Rx 线圈馈电迹线的少量耦合来降低失调电压。 这将需要一些实验在你的最后,但它是一种方法。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

       接收器线圈之间连接的电容器为 3.9 pF、22 pF 和 820 pF、但偏移问题仍然没有解决。 我们一直处于最后阶段、请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    ‑使用 LDC5072 传感器‑设计工具绘制激励‑线圈和接收器 线圈布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       接收器线圈之间连接的电容器 C1 和 C5 为 3.9 pF、22 pF 和 820 pF、但偏移问题仍然没有解决。 我们一直处于最后阶段、请帮助我们解决这个问题。

    请访问 look.e2e.ti.com/.../IPS-SENSOR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    您可能不需要太大的电容、可能需要 1pF 至 10pF。
    我的一个 PCB 需要 4pF、另一个需要 10pF。

    实验的一部分是确定哪些布线需要由电容连接。
    LCOUT 和/或 LCIN 布线与一个或多个 INxy 布线之间很可能存在过多的耦合。

    因此、首先、取一个 5pF 容值、并连续在 LCOUT 和每个 INx 引脚之间连接、然后查看对失调电压的影响。
    一旦您确定了有助于降低该通道 (IN0 或 IN1) 偏移的敏感路径、就需要优化电容值以获得最终结果。 您可能需要对 IN0x 和 IN1x 这两个通道执行此操作。

    如果 LCOUT 不起作用、则尝试将 LCIN 转换为 INxy。

    我知道这很乏味、很抱歉、但我们正在制定布局指南、因此 不需要添加电容器。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我 在 LCIN 和 IN0N 之间添加了一个 22 pF 电容器、从而解决了失调电压问题。

    然而、出现了一个新问题:

    使用来为 IC 供电时 5V  SIN+ SIN– 输出显示约 两分钟 。 只有在这个延迟之后、我才能看到正弦波输出。 IC 是具有内部计时器还是延迟启动功能? 如何消除或尽量减少此延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    使用来为 IC 供电时  5V  不  SIN+  或  SIN–  输出显示约  两分钟 。 只有在这个延迟之后、我才能看到正弦波输出。 IC 是具有内部计时器还是延迟启动功能? 如何消除或尽量减少此延迟? 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    没有内部启动计时器。  
    延迟是仅在您添加 22pF 电容器时发生、还是始终发生?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有情况下都存在延迟(具有或不具有 22 pF) 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我随附了原理图和 PCB 文件。 您能查看并帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    如果从 INxy 输入引脚上移除 330pF 电容、延迟是否持续存在?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 INxy 引脚上移除了 330pF 电容器、但延迟仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    移除 INxy 引脚上的电容器时、延迟长度是否会发生变化?

    如果查看 LCIN 或 LCOUT 上的信号、您在上电时会看到什么延迟?
    它与查看 OUT 引脚时相同吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    原理图中的 VREG 旁路电容器看起来是 100nF。

    数据表指定了外部 VREG 电容器范围为 180nF 至 2000nF。
    请尝试增大 CEXT_VREG 值、看看这样是否会改善启动延迟。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我查看 OUT 引脚时、在前 61 秒内、OUT 引脚会出现一个三角故障波形。 正确的输出仅在 61 秒后开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、

    当 I 将电容器增加到 220nF 以上时、FAULT 波形(三角)开始锁存。 但是、将电容器从 100nF 更改为 220nF 并不能消除延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    感谢您的更新。  
    我将对其进行更多研究、并在明天提供更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimish,

    您能否提供所述波形的一些快照?

    此外、您能否在器件激活之前和之后提供 LCOUT 引脚的情况?

    此致、
    John