This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:针对 120 度旋转运动的传感器建议

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5173-Q1, DRV5055, TMAG5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551154/tmag5173-q1-sensor-recommendation-for-120-degree-rotary-motion

器件型号:TMAG5173-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5055TMAG5253

工具/软件:

您好:

我最初在论坛上进行研究时遇到了 TMAG5173-Q1 传感器、但我们实际上正在为其他应用寻找不同的传感器。 对于 120 度旋转运动、我们需要一个绝对位置传感器(最好是电感式传感器,但霍尔传感器也是可以接受的)。

由于我们无法将 IC 完全放置在中心、因此我们计划实现类似于图中所示的弧形设计。 您能否为此目的推荐合适的传感器?

由于机械 限制、该设计应具有电弧形状。 内径为 20.5mm、外径为 29.5mm。

此外、对于电弧结构、是否可以通过这种方式实现上述应用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Egemen、

    如果旋转受到 120°的限制、那么您有多个可用于磁感应的选项。  最基本的方法是使用单个 1D 线性霍尔效应传感器、例如 DRV5055 或 TMAG5253。  旋转径向磁体在离轴放置时会产生磁场的正弦 Z 分量、如上图所示的电感式检测 PCB 上所示。 使用小于 180°的旋转意味着谨慎安装源磁体将使您能够将输入限制在正弦波的最线性部分

    您应该能够对传感器的输出进行标准化、然后使用 arcsin 或 arccos 计算来解析绝对角度。

    此外、您可以使用 TMAG5173、如您在此处所述。  在离轴位置、您可以根据放置位置以及这些分量的匹配程度选择其中一个可能的角度组合 XY、YZ 或 ZX。  对生成的传感器正弦和余弦输出执行反正切函数、无需特别注意磁体安装、即可测量绝对角度。 如果磁体是以任意角度安装的、您仍需要校准零位置并将该角度偏移存储在 MCU 中。

    最后、您还正确确定了电感式传感还能够使用弧段形状的线圈检测旋转角度。  

    我很高兴回答您关于使用磁性元件实现设计的任何问题、  如果您更喜欢研究电感式解决方案、我已经在 Eddie LaCost 中给您安排了线圈设计的细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    LDC5072 是可用于此类应用的电感式传感器件。  通常、客户应用使用全圆型设计、但也可以使用电弧。  我们有一个能够帮助设计线圈的工具。  遗憾的是 、我看到该工具存在一个错误、其中没有正确生成电弧设计、因此您需要为电弧线圈进行一些手动设计和布局。  您可以在下面找到该工具。

    https://www.ti.com/tool/LDC-DESIGN-TOOLS