This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:无串行闪存的引导

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551125/iwrl6432aop-boot-without-serialflash

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

Q1


关于 FECSS 固件补丁、即使将用户应用程序(通过 SPI/UART)传输到没有 SerialFlash 的 M4 内核上运行、是否也会应用该补丁?
假设补丁二进制文件 mmwave_rfs_patch_rprc.bin 使用第 6 号提到的工具与用户应用程序结合、然后进行传输。

问题 2
要为通过 SPI/UART 传输的用户应用程序创建 ImageFile、需要 SDK 中包含的以下工具是否正确?
请指出可能需要的任何不必要的工具或其他工具。${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/appendBinCrc/appendBinCrc.exe


${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/crcMulticoreImageGen/crcMulticoreimage.exe
${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/multicoreImageGen/MulticoreImageGen.exe
${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/out2rprc/out2rprc.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引述 userid=“35557" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551125/iwrl6432aop-boot-without-serialflash

    Q1


    关于 FECSS 固件补丁、即使将用户应用程序(通过 SPI/UART)传输到没有 SerialFlash 的 M4 内核上运行、是否也会应用该补丁?
    假设补丁二进制文件 mmwave_rfs_patch_rprc.bin 使用第 6 号提到的工具与用户应用程序结合、然后进行传输。

    [/报价]

    请参阅 以下主题。

    [引述 userid=“35557" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551125/iwrl6432aop-boot-without-serialflash

    Q2
    要为通过 SPI/UART 传输的用户应用程序创建 ImageFile、需要 SDK 中包含的以下工具是否正确?
    请指出可能需要的任何不必要的工具或其他工具。${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/appendBinCrc/appendBinCrc.exe


    ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/crcMulticoreImageGen/crcMulticoreimage.exe
    ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/multicoreImageGen/MulticoreImageGen.exe
    ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/out2rprc/out2rprc.exe

    [/报价]

    请参阅 以下主题 、因为它似乎是一个重复的问题。

    此致、

    Santosh