This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST:每个 TX 上电/断电

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549958/iwrl6432boost-iwrl6432boost-each-tx-power-on-off

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

您好团队:  

我要控制每个 TX 的开/关状态。

我不需要接收数据、因为我会检查 每个通道的传输功率。

我参考此页面、但无法解决问题。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1279488/iwrl6432-how-can-i-use-single-tx-with-iwrl6432

我在运动和存在检测的毫米波演示中使用 MotionDetect 的示例配置文件。

我将在 CLI 移除功能中操作电路板。

您是否有任何想法来解决这个问题

此致、

Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    您可以通过.cfg 中的 channelCfg 命令控制启用 RX/TX、该命令在传感器启动之前发送。 例如、在 Radar Toolbox 中我们提供了仅使用 1TX 1RX 的高精度/水平感应示例

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Pedrorm、

    感谢您的答复。

    谢谢您、我可以解决我的问题。

    此致、
    Yuichi