This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:GPADC 使用和内部温度测量

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550929/awr6843aop-gpadc-use-and-internal-temperature-measurements

器件型号:AWR6843AOP


工具/软件:

[重复帖子->要删除、抱歉]

您好、

我正在使用 AWR6843AOP、并尝试通过 GPADC 1 至 6 测量电压、并以本文中共享的文件为例

 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016216/awr6843aop-awr9843aop-gpadc?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=iwr6843aop%252525252520gpadc# 

我的 GPADC4 通道与使用定制 PCB 上的万用表测得的实际电压不匹配。

通过阅读数据表,我发现以下:  

GPADC 结构用于测量内部温度传感器的输出

这是否意味着我无法监控内部温度 有使用 GPADC 的外部电压测量?
这些测量值是否相互冲突?
电压测量由以下方式触发: rlSetGpAdcConfig (rl_device_MAP_INTERNAL_BSS、(rlGpAdcCfg_t*)&gpAdcCfg);
温度测量由以下方式触发:rlRfGetTemperatureReport (rl_device_map_internal_bss、(rlRfTempData_t*)&gMmwMCB.temperatureStats.temperatureReport);

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic:
      将线程关闭为重复线程。

    谢谢、
    Sivaprasad