This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:关于双 AWR2243 级联 ADC 数据采集问题的咨询

Guru**** 2582685 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1543986/awr2243-consultation-on-data-acquisition-issues-with-dual-awr2243-cascaded-adcs

器件型号:AWR2243
主题: AM2732 中讨论的其他器件

工具/软件:

问题背景:目前、两个 AWR2243 器件级联、两者都使用 CSI2 2LAN 连接到基于 ARM 的 DSP 芯片以进行数据采集。 已经确认 AWR2243 的 SPI 配置是正常的、以及 CSI2 信号正常工作。 但是、DSP 侧的数据采集异常。

咨询问题:  

1.  CSI2 输出格式:AWR2243 的默认配置为 CSI2 输出使用 RAW8 格式。 您能解释一下这在我们的场景中意味着什么吗? 这是否意味着在收到数据后 DSP 需要将数据与 12 位对齐以进行分析? 之前、AM2732 会填充 0 以将 12 位数据转换为 16 位数据;我们是否需要执行相同的操作? 应该注意的是、配置 adcCfg 2 1 时、ADC 输出位为 16 位。 2243 是否会根据 16 位输出 ADC 数据?

2. 像素和分辨率格式:我想确认 AWR2243 的当前原始数据的像素和分辨率格式。 (RX 通道)是否为 4 像素高 512 像素宽 (numAdcSamples)、从而使 总数据量达到 8K? 这是否可以自由调整(例如,将高度更改为 32、将宽度更改为 64) 、而不影响 DSP 端的数据处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    在 16 位模式下、ADC 数据作为 2 个 RAW8 数据包输出。 在 12 位模式下、数据通过零填充为 16 位对齐。

    2.以下是 CSI2 帧大小的计算方式:

    宽度(以字节为单位)=每个线性调频脉冲的样本数*启用的 Rx 通道数*每个样本的位数/8

    • 每个线性调频脉冲的样本数:numAdcSamples(器件曲线配置)
    • 启用的 Rx 通道数:rxChannelEn(通道配置的一部分)
    • 每个样本的位数取决于:
      • b2AdcBits(ADC 配置的一部分)
      • b2AdcOutFmt(ADC 配置的一部分)

    高度(以字节为单位)=在帧中重复线性调频脉冲的次数。

    • numLoops(帧配置的一部分)

    可以通过更改这些参数来调整帧大小 — 应调整数据处理以适应新的大小。