This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】HDC1080:HDC1080 温度和湿度寄存器未读回

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551023/faq-hdc1080-hdc1080-temperature-and-humidity-registers-not-reading-back

部件号:HDC1080


工具/软件:

我配置了 HDC1x、并尝试读取数据、但无法从温度或湿度寄存器中读取数据、这是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度/湿度输出故障的一个常见原因是忘记通过启动对地址 0x00 的写入命令来触发测量。