This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】HDC1080:为什么我的 HDC1x 传感器返回温度、但湿度读回全零?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551021/faq-hdc1080-why-does-my-hdc1x-sensor-return-temperature-but-humidity-is-reading-back-all-zeroes

部件号:HDC1080


工具/软件:

我已将 HDC1x 传感器配置为输出温度和湿度、但虽然温度值有效、但我观察到湿度值为零。 我的传感器是否有故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 HDC1x 配置为按顺序输出温度和湿度时、用户必须从温度寄存器 (0x00) 启动 4 字节读取。