This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:有关 TDC1000 的无源滤波器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550696/tdc1000-regarding-the-passive-filter-of-tdc1000

器件型号:TDC1000


工具/软件:

您好、

    我有疑问。 我为该无源低通+高通滤波器仿真的增益为–3dB。 当输入 2V 正弦波时、输出应为 1.4V。 但是、示波器的 X10 探头测量值仅为 0.8V。 如果 COMPIN 引脚断开连接、输出测量值可以达到 1.2V(使用 X1 探头测得、它仍然是 0.8V)。 仿真此滤波器的输出阻抗为 6K 欧姆。 理论上、后端的输入阻抗应为 6M 欧姆、以避免衰减输入信号(基于 10 倍折叠原理)。 这是因为后端过零比较器的输入阻抗很小吗?

对该无源低通+高通滤波器进行了仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    感谢您发布到传感器论坛!

    COMPIN 的阻抗很小。 它也很容易被加载,即使在被探测时,这可能是你看到你的结果的原因。

    此致、

    ~Alicia