This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:用于人体入侵检测的高精度毫米波雷达

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548648/iwr1443boost-most-accurate-mmwave-radar-for-human-intrusion-detection

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTIWR6843IWRL6432

工具/软件:

您好:

我正在进行人类入侵检测方面的研究、并了解了两种可用于此目的的毫米波雷达模型:  

IWR1443BOOST  &  IWR1642BOOST。

在我订购一款产品之前、我想知道哪款产品更适合我的用例?

此外、除了上述两种雷达外、是否还有其他类型/更新类型的雷达?

谢谢、

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    感谢您联系我们。 您是否打算对车辆或其他设备使用入侵者检测? 了解您的用例有助于缩小选择最适合的器件的范围。  

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您的回答。  

    我的用例纯粹是从安全角度来看、人类入侵楼宇或家庭/办公室等。

    例如、大型农舍希望检测 1 亿多岁以上的人的入侵

    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    感谢您的答复。 我会联系您、邀请您与一位建筑和安全领域的人类入侵专家交流。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan。

    为了实现楼宇安全入侵、我推荐使用 IWRL6432 或 IWR6843 器件。   您可能会发现、这些人员计数/跟踪演示对于这些器件支持的应用非常有用。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您对此主题的帮助。 是的、6843 似乎是我的用例的不错选择。

    但它可以支持的最大范围是多少? 我的需要是从 80-100  米的距离检测 1-10 人的数字。

    从 6843 是否可以实现?  

    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan。

    这取决于您的天线设计、但对于我们提供的 EVM  、它通常可在 60 米范围内工作、并可检测多达 200 条轨道、具体取决于可用存储器、而无需额外的软件修改。  因此、虽然跟踪 1-10 绝对是可行的、但将最大范围增加到 80-100 米需要额外的硬件/软件工作。  使用增益更高的天线、您可以检测更远的距离、但需要为此设计单独的天线。  从 SW 的角度、您可以查看波束形成、我们还提供了示例。   

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Santosh、这对您有所帮助。 我将首先使用软件解决方案、并尝试它可以提供的最大距离。  

    你已经很好地回答我的问题桑托什,再次谢谢.

    我将继续购买 6843 和升压器件用于我的用途。

    此致、

    Pawan