This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:用于 TX/RX Ant 进行性能验证的软件(固件或参数)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542874/iwrl6432-software-firmware-or-parameter-for-performance-verification-of-tx-rx-ant

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

你好。

我们使用 IWRL6432。 我们的雷达模块具有用于发送 ADC 数据的 SPI 端口、没有用于 DCA1000 的接口。

我们正在尝试验证 ANT 的性能。(我们想单独验证 RX 和 TX 天线的性能。)

测试概念如下所示。

1) TX ANT 验证

 -雷达传感器应发送 CW 信号。

 -频谱分析仪将接收信号并验证性能

2) RX ANT 验证

 -射频信号发生器将发射 CW 信号。

 -雷达传感器应接收信号并通过 SPI 发送 ADC 数据

执行此测试需要满足以下条件。

1) 雷达应支持连续波 (CW) 信号传输。 (TX ANT 测试)

 -我在最近的雷达工具箱中找到了一个文档“使用 SDK 5 启用 CW 模式进行测试“。

  我尝试遵循该指令、但如果我发送“SensorStart 4 0 0 0“、雷达传感器没有报告任何数据。

  是否可以在不使用 DCA1000 的情况下发送/接收 CW 信号?

2) 测试 RX 天线时、雷达不得发射任何射频信号。 相反、它应该接收从外部射频信号发生器发送的 CW 信号。

   这可以确保可以评估 RX 天线的性能、而不受 TX 天线性能的影响。

   

      根据方框图、混合 TX 和 RX 信号后生成 ADC 数据。
     是否可以关闭 TX 信号或获取不包含混合 TX 信号的 ADC 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yun 先生! 很高兴听到您的声音! 我正在将此主题传递给我们的硬件团队进行评价。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尹先生

    这里有两种可能:第一种是 SDK 不支持 CW + SPI 数据传输。 如果是这种情况,我会说你不会收到任何数据。 如果您收集数据、但它仅显示本底噪声、则可能表明 DUT 和外部射频信号发生器之间存在差异。 如果是后者、您需要为雷达 DUT 使用低 PN 40MHz 外部时钟、并使用 DIV10 连接射频信号发生器的工作台时钟输入。  

    对于问题 2、即使 TX 被禁用、也无法禁用混频器。 如果您这样做、IF 音调将~ 60GHz、对其进行采样将需要一个在高于 120GHz 频率下运行的 ADC。 现在、我想您得到的是、对于 CW、如果合成音调和外部射频发生器音调相同、则 IF 将为 0Hz。 没错。 为了缓解这一问题、外部射频发生器应设置为略高的频率。 几 MHz。 请确保频率增加足够高、可在 HPF 之后发生。  

    我希望这对您有所帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布莱克

    感谢您的回答。

    对于编号 1:

    SDK 不支持 CW + SPI、但它是否支持 CW?

    当我设置“SensorStart  4 0 0 0“时、 我看不到任何报告数据、但可以看到电流消耗增加。

    在这种情况下、即使没有传输数据、但理解仍在连续发出恒定频率是否正确?

    由于 TX 天线评估不需要 ADC 数据、因此这种配置就足够了。

    如果我理解正确、传输的频率是多少?
    发送器持续发送 起始频率 指定的噪声参数?

    对于编号 2:

    如果 RX 天线通过测量来自 TX 天线的反射信号来评估性能、则 TX 天线的性能不佳可能会导致 RX 天线的结果显示比实际结果更差。

    因此、在不使用 TX 天线的情况下、通过读取外部传输的射频信号来进行评估。

    如果我们使用以下方法读取数据、是否会产生类似的结果?

     1. 关闭一个天线(例如,TX1 关闭)。

     2. 只从关闭的 TX 天线读取 ADC 值。
    (在 TX1 关闭条件下:
    TX2→RX1 ADC、
    TX2→RX2 ADC、
    TX2→RX3 ADC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun 先生、  

    对于编号 1:  

    START 频率将是传输频率。 合成器将保持在该频率。 因此、RX 链检测到的任何信号都将与起始频率混合。 如果接收到的信号与传输信号的频率完全相同、它们将混合为 0Hz。  

    接下来、如果端口上没有看到字节、这可能是因为 SDK 可能不支持 CW 和 SPI ADC 捕获。 Nate 将在此处提供更多信息。  

    对于编号 2:

    是的、我了解您的测量要点、并且非常熟悉此类验证。

    我的意见是、您应该禁用两个 TX。 但您需要注意、不能禁用合成器的 LO。 如前所述、您应该向外部信号添加几 MHz 频率、以便生成具有已知 IF(中频)的音调。  

    我认为这篇文章会有所帮助。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AXNV8Pc8F7j2TwsB7QnTDw__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__LATEST 

    如果您遵循上面的逻辑、您将能够测量 TX 链的 RX 性能。  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布莱克

    如何禁用两个 TX?

    如果我将 channelCfg 设置为 7 0 0 0、则无法看到任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun 先生、  

    我认为 SDK 不允许禁用两个 TX。 我要禁用 TX0 并为 TX1 设置最大 TXBO。  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布莱克

    感谢您的回答。

    我想总结一下迄今讨论的内容、并根据以下几点进行评估。

    如有任何问题或疑虑、请告知我。

    1) TX Ant 验证

      - 配置参数单 TX 模式:channelCfg 7 2 0 或  channelCfg 7 1 0

     - 在 CW 模式下配置参数: sensorStart  4 0 0 0  

     - CW 波形以设定为起始频率的频率通过 TX 天线传输。

     -  使用频谱分析仪分析波形。

    2) RX Ant 验证

     - 配置参数单 TX 和单 RX 模式:channelCfg 1 1 0 或 channelCfg 2 1 0 或 channelCfg 4 1 0

     - 频率斜率设置为零以近似 CW 条件。:  chirpTimingCfg 6 32 0 60.5

     - 最大化 TX 回退: factoryCalibCfg 1 0 40 26 0x1ff000

     - 在正常模式下启动传感器:  sensorStart 0 0 0 0  

     - 在等于起始频率加上不超过最大拍频偏移的频率下施加外部射频信号

     -通过 SPI 通信分析 ADC 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尹先生  

    是的。 我同意这一点。 我要添加的唯一建议是、对于 RX Ant 验证、您需要从外部获取 40MHz 时钟源。 本质上、外部信号发生器和雷达器件时钟需要进行锁相以获得出色的测试性能。 这通常是通过共享设备工作台时钟来完成的。  

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布莱克

    好的。 我们将尝试验证天线。

    感谢您的支持。

    Thnaks。

    Daekeun。