This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:Radar Toolbox 中的 Edge AI Studio 表面分类 03.20.00.04

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551521/iwrl6432boost-edge-ai-studio-surface-classification-in-radar-toolbox-03-20-00-04

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

随着 Radar Toolbox 03.20.00.04 的发布、附带了在 Edge AI Studio 的 Model Composer 中支持雷达的文档和软件。

目前、Surface Classification 项目中有一个输入 Code Composer Studio 的拼写错误、用于模型编写器的集成和实时预览功能。 此拼写错误阻止了由于语法错误而导致的编译、必须修复工程才能正确编译。

这是由于 SURFACE_CLASSION_DEMO_edgeai_xwrL64xx-grass not 中找到 motion_detect.c 造成的。 可以按如下方式进行修复

之前:

// Line 1688

CLI_write ("Error: mmWave Open failed [Error code: %d Subsystem: %d]\n",
                // mmWaveErrorCode, subsysErrorCode);
return -1;

...

// Line 1719

CLI_write ("Error: mmWave Config failed [Error code: %d Subsystem: %d]\n",
                // mmWaveErrorCode, subsysErrorCode);
goto exit;

之后:

// Line 1688

CLI_write ("Error: mmWave Open failed [Error code: %d Subsystem: %d]\n", mmWaveErrorCode, subsysErrorCode);
return -1;

...

// Line 1719

CLI_write ("Error: mmWave Config failed [Error code: %d Subsystem: %d]\n", mmWaveErrorCode, subsysErrorCode);
goto exit;