This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243Boost 中的 MIMO Rx

Guru**** 2583375 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552040/awr2243boost-mimo-rx-in-awr2243boost

器件型号:AWR2243BOOST
主题:AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用 AWR2243、根据 AWR2243 数据表、我看到有 4 个 Rx 通道 、但这里也有一个 ADC 缓冲器 、因此、我怀疑我们是否可以同时获得 4 个具有 MIMO 配置的并行 ADC 数据通道、或者只能通过 ADC 转换器获得单线路?  AWR2243 支持完全 MIMO 还是空间多样性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我们您计划如何使用 AWR2243 吗? 您是否计划使用自己的 matlab/python 脚本捕获原始数据并进行处理?

    借助 AWR2243、可以使用 MIMO。 每个 Rx 均可提供 Rx ADC 样片。  

    您也可以使用 DDMA 调制。 (对每个 Tx 应用相移)

    谢谢你
    Cesar