This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:2944EVM GPADC 读取值

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551818/awr2944-2944evm-gpadc-read-value

器件型号:AWR2944


工具/软件:

我想使用 gpadc 来获得 2944 EVM 的电压、我有几个问题:

1、1V8、1V2、1V0 的平均值是多少?

2、我使用单通道 gpadc 模式获取 GPADC2 的值、avgvalue 始终为 679,679 的平均值是什么、如何将值“679"转换“转换为实际电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.2V、1.8V 和 1.0V 是来自 PMIC 的电源电压、这些电压由 GPADC1、2、3 进行监控。

    要转换为电压、计算方法与任何其他 ADC 相同。

    V =(ADCcode * ADCref)/(2^位)=(679*1.8)/(2^10)= 1.19V.\

    此致、

    Adrian