This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:D13 和 D16 不亮&#39

Guru**** 2583815 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551347/awr2944evm-d13-and-d16-doesn-t-glow

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR2944

工具/软件:

最初、LED D13 和 D16 亮起、但现在只有 D12 亮起。 LED D13 和 D16 保持熄灭。 我无法找到有关此状态表示的具体文档。 我认为、 器件结束复位后、它们通常都应该亮起。 我已尝试拔下所有电源插头并重启或按下重置按钮、但都不起作用。 因为它们不会发光、所以我无法正确使用演示可视化工具、也无法刷写新映像(使用 uart_uniflash_gui.py 会导致 xmodem 错误)。

  • 板:AWR2944EVM

  • 电源: 12V、3A

  • 软件 (当它仍在工作时): SDK 版本中的 awr2944_mmw_demoTDM.appimage。 4.7

请提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D12 是 VBAT、12V 输入、在连接电源时会亮起

    D16 位于 PMIC 的 5V 输出上。

    D13 是来自的 3.3V IO。

    您能否确认是否能够将该电路板连接到 mmWaveStuio? 由于 3V3 电源似乎已断电。 您是否可以探测电压并确认?

    -E. Shareef