This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP118EVM:TMP118EVM GUI 的源代码

Guru**** 2586475 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP118EVM, USB2ANY, TMP119EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549673/tmp118evm-source-code-for-tmp118evm-gui

器件型号:TMP118EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTMP119EVM

工具/软件:

您好:

是否可以共享用于 Windows 的 TMP118EVM GUI 的源代码? 我想修改代码、以便可以将多个 TMP118EVM 评估板连接到 PC 上的 USB 集线器、并记录来自多个传感器的数据。 我们计划使用这些评估板来测试我们的设计并验证温度是否升高。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    如果目标是评估多个 EVM 板上的多个传感器(我假设每个板一个传感器)、您可以使用多个 EVM 并在浏览器中打开多个 GUI 实例、或者(最好)利用 I2C 控制器、您可以在一个接口中控制和评估所有传感器。

    在 GUI 网页上、通过在浏览器中打开控制台 (Ctrl+U) 即可轻松获得 GUI 源代码本身。


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harry — 我收到了两块 TMP119EVM 电路板、并尝试了网络浏览器应用程序。 我能够让它们同时运行、但我必须确保选项>串行端口设置... > Port:指向不同的 USB2ANY 设备。 我注意到他们之间起初有一些争用,我不得不重新加载一个或两个网页,以便使他们同时连接和流式传输数据。 我还注意到其中一个浏览器上有红色 X 标记。 您知道红色 X 的含义吗? 例如、当我将鼠标悬停在 Device Rate 1 上时、帮助消息显示“usb2any error:命令序列#19 缺少响应“。 我假设此浏览器上的与评估板的通信可能存在争用、并且设置可能已经或尚未实际计入传感器的寄存器? 不过、数据仍在从该传感器流式传输。 请参阅随附的图像以供参考。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    让我在我的设置上测试一下、明天会返回给您。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、


    您是否尝试过刷新 Web 浏览器页面? 当我同时连接两个 EVM 时、我注意到它们中的一个在连接额外的 EVM 后停止工作。 使用多个 EVM 时、有时需要复位软件、并且软件在之后应恢复运行。


    此致、


    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈利 — 我可以让两个工作没有红色的 X 圈子刷新,如你所建议的。 它花了几个尝试,但最终我得到了它的工作. 我会将此标记为“已解决“。 感谢您的帮助!