This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432 - SPI 启动、其他 QSPI 引脚分配

Guru**** 2584385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550031/awrl6432-awrl6432---spi-boot-other-qspi-pin-assignment

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

如果 在不使用闪存存储器的情况下进行 SPI 引导、那么处理 QSPI 引脚(开路,GND,上拉等)的任何指南。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Isogai-san、

    感谢您联系我们、请在几天内让我们的硬件专家查看并回答此问题。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai:
       如果未使用、QSPI 引脚可以保持悬空。 客户可以通过 相应 PAD_ CFG(PADAA 到 PADAF 对应于 QSPI 信号)寄存器的 IE_OVERIDE 和 OE_OVERRIDE 字段禁用输入和输出。 客户还可以将相应 PAD_CFG 寄存器的 PULL INHIBIT 字段设置为 1。

    谢谢、
    Sivaprasad