This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:VPP 使用情况确认

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551385/awrl6844-vpp-usage-confirmation

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

大家好  

关于 Vpp , 数据表第 22 页我可以看到--“在正常操作期间,不应该对 VPP 施加电压。 “

那么,我应该在标准使用中保持未连接的引脚吗?  或者我应该有一个上拉或下拉?  

您能详细介绍一下吗?

谢谢你  

BR


Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    我正在请教我们的硬件专家、请允许他们在几天内回复。  

    谢谢您、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、
      标准用例 VPP 引脚应保留为未连接 (NC)。



    请参阅 EVM 原理图。 对于高安全器件、客户可以在 VPP 引脚上添加 0.1uF 电容器。  

    谢谢。此致、
    Sivaprasad