This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432 启动模式

Guru**** 2583815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550026/awrl6432-awrl6432-boot-mode

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

Q1: 当 SOP 设置为“MODE2"时“时、是否可以在使用 JTAG 时保持 TDO_SOP0 被上拉?

问题 2: 为什么 SOP0 拉电阻的常数:常见 R203:10kΩ、R204:7.87kΩ 表示上拉、而 R205:82.5kΩ 表示下拉?

问题 3:为什么 SOP1 拉电阻的常数:常见 R206:10kΩ 和 R207:82.5kΩ、R207:上拉的 7.87kΩ、R208:82.5kΩ// R207:下拉的 7.87kΩ? 此外、将“关“理解为弱下拉是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai:
      在使用 JTAG 时可以保持 TDO_SOP0 被上拉。 但是、如果在 TDO-SOP0 上只有一个上拉电阻器、则 JTAG 将不起作用。 请考虑根据 EVM 使用电阻器组合电路。
             您的理解是正确的、我们提供了一个 10k Ω 串联电阻器、7.87k Ω 上拉电阻器和 82.5k Ω 下拉电阻器。 选择并验证这种组合将有助于满足  SOP 注册和接口(例如 JTAG)功能运行的 VIH 和 VIL 限制。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sivaprasad San

    客户还有一个问题:

    SOP1 的 R208:82.5k Ω 始终存在于上拉和下拉上。  为什么它与 SOP0 不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai:
       我为这个混乱而道歉。 我们的 SOP0 和 SOP1 都具有相同的电路。   在这两种情况下、7.87k Ω 用作上拉电阻器、82.5k Ω 用作下拉电阻器。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isogai:
      欢迎您关闭此主题。

    谢谢、
    Sivaprasad