This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460-Q1 测量高度参考设计

Guru**** 2584375 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551067/pga460-q1-pga460-q1-measure-the-height-reference-design

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-PGA460

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户将对 PGA460-Q1 进行调查、以设计人高测量应用。

请问我们是否有相关数据或参考设计可以与客户共享?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    感谢您发布到传感器论坛!

    我们提供了 BOOSTXL-PGA460 EVM、客户可以使用该 EVM 来评估。

    客户测量人体高度的方法是将传感器放置在固定的高度 A。当有人站在传感器下方时、传感器将测量传感器到人头部顶部的距离 B。要找到人的高度 H、您只需从 A 中减去 B、A 看起来像 H = A - B

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alicia:

    非常感谢。 我将与客户讨论。