This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:四根方位角发射天线(带 mmwDemo)

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541279/awr2944evm-four-transmitting-antennas-in-azimuth-on-awr2944-with-mmwdemo

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 团队、

我们希望在 awr2944 上开发一个板、该板在方位角上具有四个发射天线。 我们希望使用 mmwDemo 作为参考工程。 mmwDemo 和 SDK 是否可以与此类天线阵列配合使用? 应该对 SDK (demo、DPC、DPU) 进行哪些修改?

此致、
Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    SDK 演示不支持 4 方位角 Tx 配置。 我是否可以知道使用 4 方位角 Tx 但在仰角方向上无发送器的原因?

    应对 SDK (demo、DPC、DPU) 进行哪些修改?

    您可以使用 SDK 作为参考、并根据您的要求更新处理链。 很难列出所有更改以支持 4 方位角 Tx 配置。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“576124" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541279/awr2944evm-four-transmitting-antennas-in-azimuth-on-awr2944-with-mmwdemo/5928760 ]我是否可以知道使用 4 方位角 Tx 而在仰角方向上没有发送器的原因?

    感谢您的答复

    在我们看来、只有两个垂直天线元件、仰角的可信度很低。 精度仅适用于短距离。

    同时在方位角阵列中使用这个额外的 Tx、可以增强检测时的 SNR 并提高可分离性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    感谢您提供的信息。

    如我在上一个回复中所述、无法列出支持 4 方位角 Tx 天线方向图所需的所有更改。 很少的更改包括更新了 SDK 上的方位角和仰角天线数量。

    您应该将天线校准参数存储在矢量乘法 RAM 中、而不是存储在 CMULT_SCALE 寄存器中。 只有 12 对 CMULT_SCALE  寄存器可用。 在执行方位角 FFT 之前、需要使用方位角样本对多个天线校准参数进行此更改。 必须在多普勒处理的 Azimuth FFT ParamSet - DPU_DopplerProcHWA_configHwaCFARazimFFT 中进行这一特定的更改 。

    有关更多详细信息、请参阅 (+) AWR2944:使用 HWA_ComplexMultiply 进行校准 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Samhitha