This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:通过外部处理器配置 AWR2243BOOST

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551878/awr2243boost-configuring-awr2243boost-by-external-processor

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、AWR2243

工具/软件:

您好、  

我们有 AWR2243 用于我们的一个物联网应用,我想通过使用这个范围,我们也有 DCA1000EVM ,有一些问题,. 我面临的设置和配置,请让我理解和帮助我移动,

1. DCA1000EVM 与毫米波工作室在 windows 操作系统给我后处理的输出,我不能使用 DCA1000EVM 实时设置和继续基础,你能帮助我得到它在实时分析. ?

2.如果我不想使用 DCA1000EVM、那么如何配置 AWR2243Boost 射频 雷达?

是否可以使用任何外部处理器(如 ARM cortex 系列或任何其他基于 Xilinx Zynq FPGA 的选项)来配置雷达(如果是)、请告诉我们如何配置?

3.我们可以在基于 Linux 的设置上使用 AWR2243 吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCA1000 无法提供实时连续数据。 可以通过 mmWaveDemoVisualizer 完成该操作。

    您将需要遵循 OOB 演示的说明。  

    我正在确认是否有适用于 AWR2243 的 OOB Dmeo

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E . Shareef ,感谢您的答复  

    你能不能让我知道,  

    。 如果我不想使用 DCA1000EVM、那么如何配置 AWR2243Boost 射频 雷达?

    是否可以使用任何外部处理器(如 ARM cortex 系列或任何其他基于 Xilinx Zynq FPGA 的选项)来配置雷达(如果是)、请告诉我们如何配置?

    并告诉我毫米波 DFP 是否 适用于上述问题、如果是、我们该如何解决? 请提供相关指南  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 DCA1000EVM 无法实时使用,因此我们可以将 AWR2243 与任何外部处理器集成,并可以采用毫米波链路协议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够执行“是“

    E. Shareef