This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:典型功耗详细信息

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552470/iwrl6432-typical-power-consumption-details

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们需要详细了解 IWRL6432 的典型功耗以进行热分析。

请告知我们需要的任何其他信息。

谢谢您、

Jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究此问题;请提供一两天的更新信息。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    典型功耗将取决于 IWRL6432 器件所用的配置。

    不过、 数据表的第 7.7.1 节“典型功耗数值“介绍了 标称器件在 25°C 环境温度和标称电压条件下、不同电源拓扑和天线配置下每个省电模式的典型功耗。 您可以找到某些标准配置的功耗。

    IWRL6432 单芯片 57GHz 至 64GHz 工业雷达传感器数据表(修订版 B)

    此致

    Ankit