This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP9A00-NBD:EP 标识和 NiPdAu 镀层

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551321/tmp9a00-ep-obd-marking-and-nipdau-finish

器件型号:EP


工具/软件:

问题 1:

DLA 图的第 6.3 段(参考编号:V62/20606)指出、顶部标记应为“odb"。“。 但是、这些带有直流 2236 的器件带有标记“1I7",“,这、这是 TI 数据表所要求的器件标识。

请参阅随附的图像。

-此器件标识“1I7"是否“是否与代码“odb"兼容“兼容?

-如果“odb"是“是 TI 使用的首字母缩略词、这是什么意思?

我们认为“odb"是“是一个链接到每个制造商的通用名称(例如,首字母缩略词 tbc =待确认)、因此 TI 将应用相应的名称、即“1I7"。“。

  • 您能否确认此方法正确无误?
  • 您知道“odb"究竟“究竟代表什么?

问题 2:

适用的数据表指出铅镀层=“NiPdAu",“,但、但 DLA 图参考:V62/20606 表示铅镀层=“金钯“。

-什么是真正的铅涂层: NiPdAu 或金闪光钯?

-两个选项是否确实是相同类型的铅涂层?

TI 应用报告 SZA031(2001 年 12 月)指出、NiPdAu 不是合金、而是对涂抹在基础材料上的各个层的标识:

 

 因此、DLA 图中所述的镀层“金闪光钯“将与这种与“NiPdAu"镀“镀层结构兼容。

  • 您能否确认此方法正确无误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我可以确认 TMP9A00-NiPdAu 具有 117 标签、并且是 EP。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meredith、

    我´m 需要进一步的信息:

    问题 1:

    -你知道什么“odb"代表“代表确切的吗?

    问题 2:

    -请确认  DLA 图纸中所述的“金闪光钯“信息(参考号:V62/20606)与各个层 100%兼容  

    根据  2001 年 12 月 SZA031 应用报告中的图 2 在基体材料上涂抹?:

    e2e.ti.com/.../szza031.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    在  DLA 图纸上、OBD 标记似乎是错误、参考号:V62/20606。  TMP9A00-NiPdAu 被标记为金闪光钯、但本质上与 EP 相同 。 我看不到任何问题。  

     

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meredith、

    感谢您的反馈。

    您能否提出内部申请、以便 TI 联系 DLA、以便 在 DLA 图中通知此类错误、参考编号:V62/20606?
    通知完成后、您能否告知我们以及 相应的结果?

    此致、

    Pedro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我已就此变更通知我们的内部航天团队。 感谢您的反馈。

    此致、

    Meredith McKean