This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:有关 HDC2010 的一些设计问题

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552223/hdc2010-some-design-questions-about-hdc2010

器件型号:HDC2010
主题: HDC3020 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

以下是有关 HDC2010 的一些问题。 请帮助!

1.  HDC2010 可以检测 0% RH 吗? 还是适合 20~80%RH?

2.是否有实际案例或客户使用检测 0%RH?

3.是否有任何解决方案建议检测产品内将放置在户外的水分或漏水?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、HDC2010 可以检测 0%RH。 RH 精度规格的最小/最大值和典型规格范围为 20%至 80%、但 HDC2010 的整个范围为 0%RH 至 100%RH。 在这种情况下、RH 精度可能会低于 20%。 0% RH 检测经常用于有意使密封室保持干燥的传感环境、这样漏水会导致湿度尖峰并可受容。

    TI 最近发布了一份关于检测水分和漏水情况的应用手册、可访问以下链接: 适用于汽车电子产品、基于湿度传感器的进水监测。 本文档列出了 HDC3020 和汽车应用、但其原理可应用于其他湿度传感器和应用。

    本文档中的分析适用于封闭式和半开放式系统(空气交换受阻或受限)。 因此、只要室外安装没有允许湿度快速上升和下降的自由空气交换、本应用手册就应该提供很多帮助。

    此致

    -亚历克斯·汤普森