This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:SCL 和 SDA 引脚的输入电容

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552476/tmag5273-input-capacitance-for-scl-and-sda-pins

器件型号:TMAG5273


工具/软件:

您好团队:

SCL 和 SDA 引脚的输入电容是否有任何数据?
我的客户希望知道此规格来计算上拉电阻值。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    数据表并未具体说明 SCL 和 SDA 引脚的引脚电容、但 在数据表的第 5.10 节中、它确实指了 50pF 的容性负载(相对于 I2C 频率)。

    我不确定这是引脚电容加上 I2C 总线、但应该作为一个良好的起点。

    您还可以通过放置称为上拉电阻器的已知电阻器来测量 I2C 线路的上升时间、从而计算引脚电容。 这样、您就可以计算 SDA/SCL 引脚和 I2C 总线的电容、从而选择理想的上拉电阻器。

    此致、

    Chase Girard