This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:将 DSS 和 MSS .bin 文件转换为单个 bin 文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552312/awr6843isk-converting-dss-and-mss-bin-file-into-single-bin-file

器件型号:AWR6843ISK


工具/软件:

尊敬的团队:

 我使用 AWR6843ISK EVM 通过代码稳定性 Studio 进行应用开发
版本:12.5.0.00007

 我能够生成以下 bin 文件:

  1. dss .bin 文件

   2.mss .bin 文件

我的要求是合并这两个二进制文件并创建单个二进制文件、以 将应用程序刷写到  AWR6843ISK 并进行检查。

我的问题:

 1.请确认将两个 bin 文件(一个来自 DSS、一个来自 MSS )转换为单个 bin 文件 的过程?

2.如有相关文件,请与 我们分享。

此致、

Mani

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:
       请参阅“mmwave_sdk_user_guide"的“的“毫米波器件映像创建器“部分、该部分位于 SDK 的“docs 文件夹“中。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad