This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 和 IWR6843ISK 与放大器之间的差异;IWR6843AoPEVM 连接器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843, IWR6843ISK, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551824/dca1000evm-differences-between-the-dca1000evm-and-iwr6843isk-iwr6843aopevm-connectors

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: IWR6843IWR6843ISKIWR6843AOPEVM

工具/软件:

您好、

我正在尝试使用 IWR6843 EVM (ISK 或 AOP) 和 DCA1000EVM 电路板来测试 ADC 原始数据通过以太网的实时流式传输

IWR6843ISK 电路板有两个 60 引脚连接器、似乎可以通过 J6(DCA1000 的 60 引脚 HD 连接器)连接到 DCA1000。

另一方面、IWR6843AoPEVM 似乎没有用于 DCA1000 的连接器。 但是、根据下面的链接、我们提到可以进行连接。

DCA1000EVM:与 AWR1843AOPEVM — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛配合使用

您能否确认是否确实可以通过标准 60 引脚 HD 连接器(而不是 DCA1000 的专用连接器)进行连接、并说明有何差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点、并将在一天或两天内提供答复。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了原因!


    我的 IWR6843AOPEVM 电路板和电路是 Rev F、它只有一个 60 引脚 HD 连接器。

    但是、IWR6843AOPEVM 修订版 G 具有两个 60 引脚 HD 连接器、其中一个用于 DCA1000。

    谢谢。