This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:OC 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547677/tmcs1133-oc-issue

器件型号:TMCS1133


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 TMCS1133C1A 并将 OC 点设置为 100A、但过流信号将在–65A 电流下触发、原因是什么? 您能帮我们详细解释一下吗? 根据我们的理解、信号应该以+100A 和–100A 电流触发。

可以看到、高电平无法恢复到正常值、低于 2.5V、这是异常情况。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    感谢您发送编修。  

    我将需要更多信息来正确调试问题。  

    您能否提供以下带有标签的示波器捕获?

    1. 输入共模电压 (IN+至 HVGND 或 EARTH GND)
    2. 该误跳闸期间从 VOUT 引脚到 GND 引脚测量的输出波形。
    3. 我相信您提供了绿色的输入电流波形。

    您能否确认输入电流波形是示波器捕获图中的绿色吗?  

    您提供的黄色波形是什么?

    您还能告诉我他们在项目中处于哪个阶段吗?

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的答复。 请按以下方式查看我的评论、需要与客户核实更多信息、并在稍后向您提供反馈:

    • 绿色是 LLC 谐振电流
    • 该项目处于测试阶段
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    感谢您的更新。  

    获得这些捕获结果后、请回复此主题。  

    我希望获得所有信息、以便正确调试其问题。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    将在下周后的一周内回复、目前客户没有资源调试问题、所以下周后的一周我将飞往客户实验室进行测试。

    您能否帮助我们提前为过流后的异常 OC 电压提供一些想法、什么会导致此行为?  设置 100A OC 值时、TMCS1133C1A 的行为是否正确?

    谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    我将离线发布该帖子、以获得更多支持。  

    我会尽快给您发送一封电子邮件。  

    此致、

    Joe