This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119:TMP11X 系列 — 商用产品?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551625/tmp119-tmp11x-family---commercial-products

器件型号:TMP119
主题中讨论的其他器件:TMP117

工具/软件:

您好:

有人知道是否有包括 TMP117 / 8/9 在内的商用封装? 有一份关于在加热表中使用 TMP117 的文档、我相信测试的产品是由 JUMO 制作的。 这样会很棒。 我们可以把它放在一个不锈钢探头和锅自己,但我希望有人已经这样做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krister、

    是的、传感器可以灌封、但我们目前没有关于灌封的详细信息。 请记住、IC 通常浸在黑色塑料封装中。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本设计指南似乎使用了 JUMO 提供的一些传感器、这些传感器被密封在具有 6m 电缆的不锈钢探头中。 我认为这将是这些传感器的常见应用、我想知道是否有任何人已经在商业上获得这些传感器。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduea0a/tiduea0a.pdf

    https://imgur.com/a/CC70gYP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krister、

    您参考的文档表明您可以通过 HeatMeter@jumo.net 访问 JUMO

    TI 不直接销售探针、也不知道公开出售。

    谢谢、