This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM 的波束控制功能参考

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551981/awr1843aopevm-reference-for-beam-steering-capability-of-awr1843aopevm

器件型号:AWR1843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843AOPAWR1843BOOST

工具/软件:

您好、  

  1. AWR1843AOP OOB 演示中是否添加了波束控制? 如果是、步长是多少? 如何修改?
  2. 我找到了 AWR1843BOOST(链接)的波束控制示例、是否有面向 AWR1843AOP 的类似演示?
  3. 如果没有、需要进行哪些更改才能调整 AOP 的升压演示?

感谢您的帮助  

此致

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意、波束转向用例仅在波束指向特定方向时才非常有用。  

    1. AWR1843AOP OOB 演示中是否添加了波束控制? 如果是、步长是多少? 如何修改?

    [Cesar] OOB 不支持波束转向

    2.我找到 AWR1843BOOST(链接)的波束控制示例—有类似的 AWR1843AOP 演示吗?

    [Cesar]否、AOP 不支持波束转向

    3.如果不是、需要进行哪些更改来调整 AOP 的升压演示?

    [Cesar]不幸的是、开发波束转向演示的团队不再提供支持。 因此、我们的团队无法支持将此演示移植到 AOP

    谢谢你
    Cesar