This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:什么's TX 功率范围?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552924/iwrl1432-what-s-the-range-of-tx-power

器件型号:IWRL1432


工具/软件:

您好、

在 IWRL1432 数据表中、TI 仅提供典型 TX 功率值。 但客户想了解不同器件/温度下的 TX 功率范围。 您可以提供帮助吗?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您能否详细说明一下“不同器件/温度下的 TX 功率范围“的含义。 您讨论的是相对于 TX 功率的检测范围还是相对于 PVT 变化的 TX 功率变化?

    如果您指的是 相对于 TX 功率的检测范围;这取决于线性调频脉冲和帧配置。

    如果您是指 TX 功率相对于 PVT 变化的变化;则整个器件和温度范围内的变化将为+/- 2dB。

    此致

    Ankit