This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5124-Q1:TIMSS 仿真程序无法正常工作

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552609/tmag5124-q1-timss-simulation-program-not-working

器件型号:TMAG5124-Q1


工具/软件:

我想使用 TIMSS 对该器件进行仿真、但该程序在不同计算机的 Edge 或 Chrome 中无法正常工作。

仿真类型等的选择栏不显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您发布到传感器论坛!

    我们现在已经意识到 TIMSS 存在的问题、并尝试确定发生了什么。

    我们希望尽快解决这一问题。 我会确保一旦我们知道发生了什么事情、就会告诉您。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    TIMSS 看起来重新在线并再次正常工作。

    此致、

    ~Alicia