This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:SPI_ADC_DATA_STREAMING 中的 adcbuffer dst 地址问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551719/awrl6432boost-question-of-the-adcbuffer-dst-address-in-spi_adc_data_streaming

器件型号:AWRL6432BOOST


工具/软件:

您好、TI 专家、

在 SPI ADC 数据流中、adcbuffer 数组的声明方式如下。

您能解释为什么 在 EDMA 传输中将 0x22000000U 添加到 adcbuffer 中的目的吗?

谢谢你。

此致、

JungBum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JungBum:
       我已经邀请了我们的软件专家。 请提供一天左右的时间进行回复。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JungBurn:

    感谢您的耐心。  事实证明、由 CPU 内核访问时相同的存储器地址与由 EDMA 访问时相同的存储器地址不同。  地址差异为 0x2200000。   

    此致、

    Zigang