This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:连接至模块 2X44 时出现问题、

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552515/awr2e44pevm-problem-connecting-to-module-2x44

器件型号:AWR2E44PEVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

COM 端口无法识别 TI 模块、以前可识别该模块、但有些刷写无法识别该模块  

不确定问题是由于闪烁还是其它原因造成的、  

注意

Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎您正在将 micro-USB 电缆连接到 FTDI_USB 端口。 请从此处断开连接并连接到 XDS_USB 端口。 然后、您应该会看到相应的 UART 和数据端口。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel  

    我连接他们两个 FTDI_USB 端口, XDS_USB 端口 — 问题是电源 ,因为它 sis 不提供电源,没有识别的端口  

    ***现在它显示数据端口和应用程序端口、但仍有 4 个未知端口 (com 4-7) 无法识别  

    如果我断开 USB 连接、它们将随应用程序和数据端口消失   

    但仍然有一个问题,它是不可能闪烁 — 请我下面的下一个问题     

    我尝试刷写 .cfg 没有成功、但在以前、它刷写没有任何问题  

    Python uart_uniflash.py -p COM --cfg=sbl_prebuilt/awr2x44p-evm...

    有时它是可能的闪存和一些时间不,现在它是永远不可能闪存  

    如何解决问题并快速刷写  

    此致

    Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我注意到您有两条线问相同的问题。 关闭这个主题、然后回答另一个主题的问题。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有不一样,它的 2 个不同的问题  

    其中一个关于故障、另一个问题是电源问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    无法成功刷新的问题没有解决,在它停止刷新之前,它成功地刷新  

    问题可能是什么? 为什么它突然不闪烁?   

    是硬件问题吗? 我们需要替换这块板吗?  

    此致

    Raz Koren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     AWR2E44PEVM:不能刷写 AWR 2X44 

    请参阅此主题、其中我将回答设置和刷写问题。 我将结束该主题。

    此致、

    Gabriel