This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243BOOST Linux 中的 mmWave Studio 配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551330/awr2243boost-awr2243boost-mmwave-studio-configuration-in-linux

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR6843

工具/软件:

您好:

mmWave Studio 可以安装在 Ubuntu (Linux) 上吗? 如果不是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我们未提供可在 Linux 上运行的 mmWave Studio 二进制文件。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何替代方法可用于在 Linux 中配置 AWR2243BOOST 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是,没有简单的方法。  

    您正在处理什么应用程序? 您是否可以在中使用 AWR6843 代替 AWR2243BOOST? 它支持 ROS

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划将 AWR2243BOOST 四器件级联配置用于汽车应用。 我想澄清以下几点:

    1. AWR6843 IC 是否支持级联?

    2. 使用处理器而不依赖 mmWave Studio 配置 AWR2243BOOST 板的过程是什么?
    3. 毫米波 SDK 是否可用于在 Linux 环境中配置和启用 AWR2243BOOST 的实时操作?

    4. 对于 AWR2243BOOST 实时应用、毫米波 API 和 mmWaveLink 是否可以在 Linux 下运行?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您考虑使用四个器件级联、则 4x2243 是唯一的选择。

    还有几个问题:

    您计划使用什么主机处理器? 您计划使用 MMWCAS_RF_EVM 还是设计自己的电路板?  

    通常、在 Linux 上运行 mmWaveLink 并在 Linux 上接收 CSI 数据是非常复杂的系统。 我们建议使用熟悉此信息的第三方  

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我计划使用 ARM Cortex-A 系列处理器。

    我的理解是否正确、因为 AWR2243BOOST 没有内部 MCU、所以不直接支持毫米波 SDK?

    我能否在 Linux 中实现 DFP 和 ICD(mmWaveLink 协议)、这是否是在使用计算机进行初始验证时在 Linux 中启用 AWR2243BOOST 实时运行的合适方法?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要在在在 PC 上而不是 ARM 器件上运行的嵌入式 Linux 上实现 mmWave Link。

    您需要使用多个驱动程序

    • GPIO
    • SPI
    • 互操作性中断

    要接收 CSI2 数据、您需要修改摄像头传感器驱动程序以与雷达传感器配合使用。 (基本上需要删除 i2c 配置)

    谢谢你
    Cesar