This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:如何启用 OSC_CLK_OUT_ETH?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547675/awr2e44pevm-how-to-enable-osc_clk_out_eth

器件型号:AWR2E44PEVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

为了消除以太网 XTAL、我想启用 OSC_CLK_OUT_ETH。 无法找到如何设置 SysConfig。 我可以请您帮助这样做吗?

此外、当更改 AWR2E44P 输入 XTAL (40MHz<=>50MHz) 时、必须修改 SysConfig 的哪个部分? 我可以找到以下内容、但输入时钟频率具有 200MHz 值。 感谢您的指导。

  

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    请在下面查找对您疑问的回复:

    为了消除以太网 XTAL、我想启用 OSC_CLK_OUT_ETH。 无法找到如何设置 SysConfig。 我可以请求您的帮助来执行此操作吗?

    您可以查看演示用户指南;也可以在 CLI 命令中进行相同的配置。 在此处共享一个片段以供您参考:

    另外、在更改 AWR2E44P 输入 XTAL (40MHz<=>50MHz) 时、必须修改 SysConfig 的哪一部分? 我可以找到以下内容、但输入时钟频率具有 200MHz 值。 非常感谢您的指导。

    无需在 syscfg 中对此进行修改。 SBL 将负责此配置。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruti、

    感谢您的答复! 说到输入 XTAL、40MHz 到 50MHz 的变化是否不需要更改? 我认为必须修改一些时钟分频器、对吗?

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    无需对 syscfg 进行相同的修改。

    此致、

    Shruti