This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:QSPI 问题(继续)

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540285/awr2e44pevm-qspi-issue-continue

器件型号:AWR2E44PEVM


工具/软件:

对于 W25Q32JV、对于 cmd 0xEB、需要一个 0xEBh 指令+Addr(3 字节)+M (1 字节 0xFF)+dummy(2 字节)+data… 对于 2E44P、如何配置寄存器以实现 M (1 字节 0xFF)、在 QSPI_SPI_SETUP0_REG 中、它没有此类配置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我建议您遵循以下几点

    1.请参阅本应用手册、了解支持的带有毫米波传感器器件型号的 sFlash

    https://www.ti.com/lit/an/sprach9g/sprach9g.pdf

    2.请参阅毫米波 MCU 和 SDK QSPI 驱动程序、其中它根据特定的闪存器件类型实现了 QSPI 和闪存驱动程序访问。

    mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02/mcu_plus_sdk_awr294x_09_02_00_15/source/drivers/qspi

    同时,我将请相关专家进一步协助您。

    此致、

    Jitendra