This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:波束控制功能开发

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1552294/awr1843boost-beam-steering-function-development

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

您好:

我尝试在基于 MRR 波束控制演示的 OOB 演示中添加波束控制功能。 我有一个快速的问题需要确认:

根据 OOB 的现有配置协议、如果我需要启用波束控制、 我仍然可以将系统设置为在传统模式下运行、并使用一个直接启用 TX0 和 TX2 的线性调频脉冲配置文件? 我是否应该执行任何其他特定配置?  

在 OOB 代码中、在 CLI 配置和参数解析代码部分中、是否需要对波束转向进行任何详细修改? 我注意到、当我只设置一个 TX 天线使能时、配置毫米 波模块时出现错误:错误:mmWave Config Failed [错误代码:–3110 Subsystem:75]

最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    根据 OOB 的现有配置协议、如果我需要启用波束控制、 我仍然可以将系统设置为在传统模式下运行、并使用一个线性调频脉冲配置文件(直接启用 TX0 和 TX2)? 我是否应该执行任何其他特定配置?  [/报价]

    您需要根据转向角配置 Tx 移相器。

    在 OOB 代码中、在 CLI 配置和参数解析代码部分中、是否需要对波束转向进行任何详细修改? 我注意到、当我只设置一个 TX 天线使能时、配置 毫米波模块时出现错误:错误:mmWave Config Failed [错误代码:–3110 Subsystem:75]

    我建议您使用 MRR 波束控制演示、而不是在 OOB 演示中进行更改。

    此致、

    Samhitha

    [/quote]