This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:OC 引脚最大允许灌电流

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551852/tmcs1126-oc-pin-maximum-allowed-sink-current

部件号:TMCS1126


工具/软件:

您好、

最大值是多少 OC 引脚的建议灌电流?

BR、

Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:我知道应用手册 sboa620 中关于 VS、VOUT 和 VREF 引脚 EMI 滤波的建议。 但“OC 引脚“呢? 我们将它布置得非常远、因此它很容易拾取噪音。 但是、OC 需要非常快、因此如果在其中放置一些 EMI 滤波、则必须非常小心。 您是否建议还在 OC 引脚上添加铁氧体磁珠和电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olli、

    感谢使用 E2E。 正如数据表的比较器部分所示、我们会在测试期间为 3mA 器件练习一个测试条件。 在大多数情况下、该电流应该大于足够的电流(对于 5V 的 Vs、这相当于~Ω 1.6k 上拉电阻器)。  

    关于 EMI 弹性问题、此引脚只是一个开漏输出、因此应具有抗 EMI 能力。 我们在 OC 引脚上使用铁氧体磁珠进行了一些测试、表明该引脚在该配置下仍然可以正常工作、但最终引脚不是很容易受到影响、因此该磁珠已从注释中的建议中排除。 如果您关心 EMI 非常重的环境中的布线长度、还可以考虑对输出进行缓冲以在这种情况下帮助保持信号完整性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    我实际上已经注意到 3mA 测试条件、但我们可能需要高于该条件。 您认为 5mA 或 10mA 仍然可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olli、  

    我认为 5mA 在这里是可以接受的,但不幸的是,我没有数据来备份它。 这里是否有需要大电流的原因? OC 在 3mA 处触发的速度非常快、因此我很好奇为什么这里需要灌入如此大的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将多个传感器的 OC 输出连接在一起、并在干扰非常高的区域内对网进行布线、从而使大量噪声耦合到信号中。 因此、我们需要在接收电路处具有非常低的输入阻抗、以避免 OC 跳闸错误、但仍能在实际 OC 跳闸的情况下保持快速响应。

    如果 3...5mA 是最大的,你可以保证是安全的,这就是我们必须与之生活的信息,谢谢。